请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D您好!
关于我们的多核 DSP 的通信选项、我有两个问题。
对于 C2000 MCU 和 C6000 Keystone 多核 DSP 之间的超快(小数据、低延迟)通信、您还可以推荐哪些其他替代方案:
当前思路:C2000 <-- upp ---- > C6657
我们还有其他什么可能性?
使用 uPP 时、您可以建议使用哪种 C6000评估套件?
谢谢、
Peter