This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C6000与 C2000进行高速通信

Guru**** 2542600 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570799/c6000-high-speed-communication-with-c2000

主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

您好!

关于我们的多核 DSP 的通信选项、我有两个问题。

对于 C2000 MCU 和 C6000 Keystone 多核 DSP 之间的超快(小数据、低延迟)通信、您还可以推荐哪些其他替代方案:

当前思路:C2000 <-- upp ---- > C6657

我们还有其他什么可能性?

使用 uPP 时、您可以建议使用哪种 C6000评估套件?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    最好能提供一些有关超快意味着什么的更多详细信息-什么是数据速率以及延迟要求是什么?

    一般来说,您是对的,我认为如果您正在考虑 Delfino 系列之类的 C2000器件,它上面有 uPP,这是连接 c665x 系列的好方法。

    请注意、在 C6000器件上、只有 C665x 和 C6748系列具有 uPP -因此、如果有计划拥有更多 C6000 DSP、uPP 可能不是适用于所有 C6000的产品。 upp 也是更多的引脚等

    另一个接口是 McBSP。 这些可能是您的选择。

    我们不熟悉 C2000的正确开发平台是什么、我知道他们在控制套件中有更新示例

    在 C6657上,我相信 EVM 确实在80引脚接头上提供了 UPP,您可以在此处找到详细信息
    www.einfochips.com/.../

    但是、我认为 SDK 中的 C6000端的 uPP 相关软件不是很好。

    当前唯一可用的解决方案是使用 Critical Link 器件驱动程序的 C6748。 这是为 MityDSP 软件定义无线电和机器视觉解决方案创建的。
    support.criticallink.com/.../Sample_uPP_Device_Driver
    www.ti.com/.../watch.tsp

    通常,如果 uPP 是正确的外设,Critical Link 可能是一个良好的3P,可用于 uPP 的任何定制硬件和软件开发。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 C2000团队那里获得了一些有关其评估平台故事的指导

    我们拥有的示例不是特定于任何 EVM、而只是为了显示基本传输的 TX/RX 配置。 要运行该示例、用户需要通过 uPP 连接两个 Soprano。

    我们有实验套件(TMDSDOCK28379D)来访问 uPP 引脚、但客户必须连接引脚、因为这些引脚在任何特定连接器上都不可用。