请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM385 您好!
我正在研究是否可能使用 DM385的 OTG 功能、但我找不到好的示例。 我已经有一个5V 电源轨、因此我应该只需要一个 FET 来控制 VBUS 并将栅极连接到 DRVVBUS、对吧? 如果您能向我展示一个同样非常有用的示例、
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在研究是否可能使用 DM385的 OTG 功能、但我找不到好的示例。 我已经有一个5V 电源轨、因此我应该只需要一个 FET 来控制 VBUS 并将栅极连接到 DRVVBUS、对吧? 如果您能向我展示一个同样非常有用的示例、
谢谢、