This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:USB OTG 示例和帮助

Guru**** 2554700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570497/dm385-usb-otg-example-and-help

器件型号:DM385

您好!

我正在研究是否可能使用 DM385的 OTG 功能、但我找不到好的示例。 我已经有一个5V 电源轨、因此我应该只需要一个 FET 来控制 VBUS 并将栅极连接到 DRVVBUS、对吧? 如果您能向我展示一个同样非常有用的示例、

谢谢、