请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 工具/软件:TI-RTOS
尊敬的 TI 支持团队:
我很想通过 STM 传输 UIA 消息。 我找到了您的 UIAcTools Wiki 条目 。 很遗憾、教程未完成、我找不到 UIAcTools 下载的链接。
请给我一个提示:它的工作原理以及 UIAcTools 的下载位置?
谢谢、此致
Sven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
尊敬的 TI 支持团队:
我很想通过 STM 传输 UIA 消息。 我找到了您的 UIAcTools Wiki 条目 。 很遗憾、教程未完成、我找不到 UIAcTools 下载的链接。
请给我一个提示:它的工作原理以及 UIAcTools 的下载位置?
谢谢、此致
Sven
Sven、您好!
UIAcTools 不再是受支持的产品。 为供您参考、我附上 了 uiactools_1_01_00_09、该工具旨在与 UIA_1_01_00_09配合使用。
e2e.ti.com/.../uiactools_5F00_1_5F00_01_5F00_00_5F00_09.zip
希望这足以让您开始设计。
此致、
Brian