This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6657:使用 STM 传输 UIA 消息

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566260/rtos-tms320c6657-using-stm-to-transport-uia-messages

器件型号:TMS320C6657

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 支持团队:

我很想通过 STM 传输 UIA 消息。 我找到了您的 UIAcTools Wiki 条目 。  很遗憾、教程未完成、我找不到 UIAcTools 下载的链接。

请给我一个提示:它的工作原理以及 UIAcTools 的下载位置?

谢谢、此致

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

      UIAcTools 不再是受支持的产品。  为供您参考、我附上 了 uiactools_1_01_00_09、该工具旨在与 UIA_1_01_00_09配合使用。  

    • LoggerSTM 代码位于 uiactools_1_01_00_09\packages/ti\uiactools\runtime 文件夹中。
    • 使用它编译的 CTOOLS STMLib 代码在 uiactools_1_01_00_09\packages/ti\CTOOLS\stmLib 中提供
      • 原始 CTOOLS STMLib 源代码+文档 位于 uiactools_1_01_00_09\docs\STMLib 中

    e2e.ti.com/.../uiactools_5F00_1_5F00_01_5F00_00_5F00_09.zip

    希望这足以让您开始设计。

    此致、

     Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    感谢您分享旧版本的基于 STM 的 UIA 记录器。

    现在、我希望使用基于以太网的 UIA 记录器。 我进行了很好的讨论、最后它现在可以在 C6657的最新版本 CCS v7和 PDK 上工作。 有关更多详细信息、请参阅此处:

    此致

    Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

      我真的很高兴您能让事情正常工作。  感谢您所做的所有努力以及分享您所做的更改。

    此致、

     Brian