This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:ARM 内核之间的 IPC

Guru**** 2584985 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604499/66ak2e05-ipc-between-arm-cores

器件型号:66AK2E05

尊敬的香榭丽舍

IPC 框架能否支持 ARM 内核之间的通信?

我的客户正在使用 RTOS SDK、希望在 ARM 内核之间以及在每个 ARM 内核和 DSP 内核之间实现通信。 但是、他们发现 ARM 内核只有一个简单的术语"主机"、尽管有单独的术语- core0、core1、core2、... - 用于 DSP 内核。

您能否告诉我 IPC 是否可用于 ARM 内核与每个 ARM 内核和 DSP 内核之间的通信?

他们尝试修改 IPC.cfg 以添加 ARM 的内核编号、但失败了。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转发给 IPC 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sung-IL:

    请参阅 e2e.ti.com/.../1850226
    建议将 SMP/BIOS 用于 ARM 内核之间的通信 、processors.wiki.ti.com/.../BIOS

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    您的基准是 AM57x。 您的意思是 AM5K2E 中的这是相同的吗?
    例如、AM5K2E 中的多个 ARM 内核也构建为在虚拟操作系统或 SMP 模式下运行?



    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SI

    是的、该线程也适用于66AK2E05。 以下器件支持 SMP/BIOS:OMAP54xx、DRA74x (Jacinto 6)、TDA2x (ADAS)、AM57xx (Sitara)、Keystone2。

    此致、

    Garrett