请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 您好,
将 LCD 与 AM335X 处理器连接所需的最小信号线是什么(使用 I/O 线)
2.我们是否可以使用 I2C 或 SPI 接口连接 LCD?
3.此类模块是否容易获得?
此致
Eby Jayan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
将 LCD 与 AM335X 处理器连接所需的最小信号线是什么(使用 I/O 线)
2.我们是否可以使用 I2C 或 SPI 接口连接 LCD?
3.此类模块是否容易获得?
此致
Eby Jayan