This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:LCD 接口

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569261/processor-sdk-am335x-lcd-interface

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

您好,

将 LCD 与 AM335X 处理器连接所需的最小信号线是什么(使用 I/O 线)

2.我们是否可以使用 I2C 或 SPI 接口连接 LCD?

3.此类模块是否容易获得?

此致  

Eby Jayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于您要连接的 LCD 的类型。
    2、有 SPI LCD 模块、但 Linux SDK 没有现成的支持。
    这个问题不在本论坛的范围之内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Biser,
    因此,对于 LCD 的 SPI 或 I2C 接口,我们必须修改 Linux ?
    是否有可用的解决方案?

    重新分级
    Eby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 社区中可能存在一些解决方案、但 TI 尚未开发或测试任何解决方案。