This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:/sys/class/udc?中未提供 USB2.0 UDC 控制器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569157/linux-tda2evm5777-usb2-0-udc-controller-not-available-in-sys-class-udc

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

大家好、

我们将 configfs 用于 USB 小工具/外设模式、同时按照 configfs 过程。无法在/sys/class/udc?中找到 USB2.0控制器名称/地址

SDK:VISION_SDK

内核:3.14 (glsdk_07_04_00_03)

LS /sys/class/udc

48890000

但对于 USB2.0 -> 488d0000

和 usb3.0 -> 48890000。

如何在/sys/class/kernel.中启用 USB 2.0 UDC 支持

此致、

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veera、

    请在 TDAx 器件论坛中发帖。

    e2e.ti.com/.../1021

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查驱动程序/USB/Gadget/UDC/Kconfig。 您应该找到依赖项和必要的 defconfig,以便启用驱动程序。

    此致、
    Yordan