请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 工具/软件:Linux
大家好、
我们将 configfs 用于 USB 小工具/外设模式、同时按照 configfs 过程。无法在/sys/class/udc?中找到 USB2.0控制器名称/地址
SDK:VISION_SDK
内核:3.14 (glsdk_07_04_00_03)
LS /sys/class/udc
48890000
但对于 USB2.0 -> 488d0000
和 usb3.0 -> 48890000。
如何在/sys/class/kernel.中启用 USB 2.0 UDC 支持
此致、
Veera