This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:Linux 内核源代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590132/linux-dm3730-linux-kernel-source

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

大家好!

我有一个具有 DM3730 (DevKit8500D 评估套件)的板、该软件集包括:
X-Loader-03.00.02.07、
U-BOOT-03.00.02.07、
Linux kernel2-6.32、... 等等

TI 提供 DVSDK_04_03_00_06、但有非常旧的组件:
u-boot-2010.06-psp04.02.00.07
linux-kernel-2.6.37
DSPLink、C6Run、C6Accel... 对于使用 DSP、TI 建议使用 SysLink 2.x

U-boot、它可以正常工作。
TI 拥有 git.ti.com/ti-linux-kernel ,但其中有许多存储库和分支机构。
请告诉我、在哪里下载 Linux 内核源(3.x 或4.x)支持 DevKit8500D 或类似产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    从我能够找到的内容中、DM3730器件的最新版本是 DVSDK v4.03.00.06、它基于内核 v2.6.37。 我们没有用于 DM3730的内核3.x 或4.x。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    我们为 BeagleBoard-xM 提供了 EZSDK v06.00 (基于内核 v3.3.7)。 该板使用 DM3730处理器。

    www.ti.com/.../beaglexm

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    但是、您应该进行一些移植工作、以便在 DevKit8500D 上运行此3.3.7内核。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    感谢您的回答。 我将尝试您的建议