请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM3730 工具/软件:Linux
大家好!
我有一个具有 DM3730 (DevKit8500D 评估套件)的板、该软件集包括:
X-Loader-03.00.02.07、
U-BOOT-03.00.02.07、
Linux kernel2-6.32、... 等等
TI 提供 DVSDK_04_03_00_06、但有非常旧的组件:
u-boot-2010.06-psp04.02.00.07
linux-kernel-2.6.37
DSPLink、C6Run、C6Accel... 对于使用 DSP、TI 建议使用 SysLink 2.x
U-boot、它可以正常工作。
TI 拥有 git.ti.com/ti-linux-kernel ,但其中有许多存储库和分支机构。
请告诉我、在哪里下载 Linux 内核源(3.x 或4.x)支持 DevKit8500D 或类似产品。