请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
我对 SATA 的 AM5728低功耗特性有疑问。
1) 1)根据 TRM 的24.8.4.4.1.4 aggrethanive Power Management、它写在下面。
在此模式下、当没有飞行命令时、子系统会自动启动部分或睡眠状态。
我低估了进入部分或睡眠状态的自动完成。 但我不知道相反的情况如何。 如果传输请求在部分或睡眠状态时发生、SATA 子系统是否会自动退出部分或睡眠状态?
2) 2)我知道这种低功耗模式是由软件(SATA_PxCMD 寄存器设置)实现的。 当我配置此设置时? TRM 中有24.8.5.1.2.1主序列 SATA 控制器全局初始化。
初始化时应在何处进行低功耗设置?
请告诉我。
感谢您的快速回复。
此致、
Michi