This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SATA 低功耗特性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568468/am5728-sata-low-power-features

器件型号:AM5728

您好!

我对 SATA 的 AM5728低功耗特性有疑问。

1) 1)根据 TRM 的24.8.4.4.1.4 aggrethanive Power Management、它写在下面。

    在此模式下、当没有飞行命令时、子系统会自动启动部分或睡眠状态。

我低估了进入部分或睡眠状态的自动完成。 但我不知道相反的情况如何。 如果传输请求在部分或睡眠状态时发生、SATA 子系统是否会自动退出部分或睡眠状态?

2) 2)我知道这种低功耗模式是由软件(SATA_PxCMD 寄存器设置)实现的。 当我配置此设置时?  TRM 中有24.8.5.1.2.1主序列 SATA 控制器全局初始化。

初始化时应在何处进行低功耗设置?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这已转发给工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供使用的操作系统/软件库的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser - San、

    感谢你的答复。

    我想知道 AM5728器件的硬件特性。 所以我认为这种软件并不相关。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 AM57x 团队要求进行此澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我仍在等待我的问题得到解答。 请告诉我。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已在 AM57x 团队内部升级。