This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:适用于 DIX4192-Q1的 SPI 和 i2c Linux 驱动程序

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DIX4192-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570763/linux-am5728-spi-and-i2c-linux-drivers-for-dix4192-q1

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:DIX4192-Q1

工具/软件:Linux

我 在定制板上使用了两个基于 Sitara am5728的音频接口 DIX4192-Q1。 其中一个连接到 i2c、另一个连接到 SPI。 但我找不到适用于此器件的 Linux 驱动程序。
是否 存在本机或兼容的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    [报价]是否存在本机或兼容的驱动程序?[/报价]
    抱歉、我在最新的 TISDK 中找不到该器件的驱动程序...
    我还了解了主线 Linux 内核、其中也不支持该内核。 您似乎需要创建自定义驱动程序。

    此致、
    Yordan