This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:禁用 AVS

Guru**** 2547070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568145/am5728-disabling-the-avs

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TPS659037TPS65916

您好!

我可以禁用 AVS 功能吗?
AVS 功能无法关闭?

此致、

Nomoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nomoto、

    尝试在 arch/arm/configs/tisdk_am57xx-evm_defconfig 中禁用 CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB:
    CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB = n
    这将禁止构建 AVS 0类驱动程序(drivers/regulator /ti-abb-regulator)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan-San、您好!

    感谢你的答复。
    我还有另外一个问题。
    配置禁用哪个电压域的 AVS?

    AVS 适用于 VD_CORE、VD_MPU 等。
    我想知道配置是否禁用了所有电压域的 AVS。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据手册的表5-6。 除 RTC 外,所有电源轨都*需要 AVS。

    为什么要禁用 AVS? 如果没有 AVS、您将看到热量的电流消耗变化要大得多。 因此、您很可能会遇到热问题、寿命将会缩短。 此外、我们的所有特征评定都是在启用 Smart Reflex 的情况下完成的、因此、如果禁用 AVS、我们无法保证计时或寿命。 您能解释一下您为什么要考虑这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BraD-San、您好!

    感谢你的答复。

    我的客户尝试禁用 AVS 的原因是我的客户考虑不使用 PMIC。
    我的客户正在考虑成本和面积的平衡。
    如果不使用 PMIC、则每个电源轨的电压都是固定的、不需要 AVS。
    因此、我的客户希望知道如何禁用 AVS 功能。

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、
    对于 AM572x、需要使用我们在数据手册中指定的 PMIC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo-San、

    如果您希望符合我们的数据手册要求、则需要专门使用 TPS659037。  请参阅第8.1节:

    TPS659037是电源管理 IC (PMIC)、应用于器件设计。 TI 要求
    使用此 PMIC 的原因如下:
    •TI 已验证其与器件的使用
    •针对分析和优化了包括瞬态响应和输出精度在内的板级裕度
    整个系统
    •支持电源定序要求(请参阅5.9节电源定序)
    •支持自适应电压调节(AVS) 0类要求、包括 TI 提供的软件

    如果 AM572x + TPS659037的成本太高、也许他们应该考虑 AM571x + TPS65916。  这些器件极其复杂、近8000页的 TRM 就证明了这一点。  当您开始偏离器件的这些基本构建块时、就会开始出现一系列问题(电流、热性能、稳定性等)。  请相信我、当我告诉您、通过降低 PMIC 的成本、您可以节省的任何 BOM 成本都会因工程成本而损失。

    此致、
    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更具体、请查看数据手册中的以下部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的评论。
    我可以理解、这些器件极其复杂、而且很难不使用 PMIC。
    我会告诉我的客户这些风险和困难。

    此致、

    Nomoto