This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:VOUT1连接至 LVDS

Guru**** 2585005 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606145/am5728-vout1-connection-to-lvds

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93

您好,

我们正在使用 AM5728BABCXEA 处理器设计定制板。

我们要求连接10.4英寸 SVGA 显示器,因此我们使用 VOUT1 接口。

我们选择的显示屏附带一个6位 LVDS 接口

因此、我使用 SN65LVDS93ADGGR (TI 芯片)设计了 VOUT (RGB)转 LVDS 转换器。

我已经设计成使用18个数据位/线(RGB666)

我已经为 24位输入设计了 SN65LVDS93ADGGR 电路

我使用了以下 VOUT1线路:-

1)红色- R2 - R7 =(VOUT1_18至 VOUT1_23)  

2)绿色 G2-G7 =(VOUT1_10至 VOUT1_15)

3)蓝色  B2- B7 =(VOUT1_2至 VOUT1_7)

4)未连接 - R0、R1、B0、B1、G0、G1

请告知我、通过按上述方式连接、VOUT1功能是否正常

谢谢、

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示要求是什么? 您是否已将 LVDS 转换器 R0、R1、B0、B1、G0、G1输入接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将 LVDS 转换器 R0、R1、B0、B1、G0、G1引脚接地

    显示屏的要求是:-
    1)电气接口- LVDS (6位)
    2)分辨率- 800 x 600像素
    3)显示器尺寸- 10.4英寸
    4)颜色深度- 262K

    谢谢、
    Chandan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的显示屏需要6位 LVDS 输入、我不确定 SN65LVDS93是否适合您、因为它在每个时钟周期的每个 LVDS 通道上移出8位。 您应该将显示移位序列与 LVDS 转换器提供的内容进行比较(SN65LVDS93数据表中的图1)。 另请参阅此 wiki、了解相关指南(有点旧、但仍然有用): processors.wiki.ti.com/.../LCD_connectivity