Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:SN65LVDS93
您好,
我们正在使用 AM5728BABCXEA 处理器设计定制板。
我们要求连接10.4英寸 SVGA 显示器,因此我们使用 VOUT1 接口。
我们选择的显示屏附带一个6位 LVDS 接口
因此、我使用 SN65LVDS93ADGGR (TI 芯片)设计了 VOUT (RGB)转 LVDS 转换器。
我已经设计成使用18个数据位/线(RGB666)
我已经为 24位输入设计了 SN65LVDS93ADGGR 电路,
我使用了以下 VOUT1线路:-
1)红色- R2 - R7 =(VOUT1_18至 VOUT1_23)
2)绿色 G2-G7 =(VOUT1_10至 VOUT1_15)
3)蓝色 B2- B7 =(VOUT1_2至 VOUT1_7)
4)未连接 - R0、R1、B0、B1、G0、G1
请告知我、通过按上述方式连接、VOUT1功能是否正常
谢谢、
Chandan