工具/软件:TI-RTOS
C2000 TI-RTOS spruhu3d.pdf 文档指定 CCS 应用中心-> CCSv6的 Resource Explorer 提供"TI-RTOS for C2000"、但我看不到它。 CCSv7也是如此。 如果没有、如何安装正确的 TI-RTOS 并将其集成到具有 F28069的 C2000实验套件的 CCS IDE 项目中?
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
C2000 TI-RTOS spruhu3d.pdf 文档指定 CCS 应用中心-> CCSv6的 Resource Explorer 提供"TI-RTOS for C2000"、但我看不到它。 CCSv7也是如此。 如果没有、如何安装正确的 TI-RTOS 并将其集成到具有 F28069的 C2000实验套件的 CCS IDE 项目中?
Robert
您好 Todd、
感谢您提供信息。
问题:
您建议通过您提供的链接访问 SYS/BIOS 下载的方法被视为"独立"版本、而不是直接通过 CCS 访问的版本?
如果是这样、除了 CCS 必须执行自动发现才能找到安装、其他所有内容是否相同?
如果是、我确实看到了 TI-RTOS 的独立版本、该版本被指定为 C2000兼容->"tirtos_c2000_setupwin32_2_16_01_14"。 与 F28069搭配使用的 C2000实验套件是否不正确?
TI-RTOS 与 SYS/BIOS 在具有 F28069的 C2000实验套件方面的主要区别是什么? 我假设内核功能基本上是相同的、但 BSP 问题、驱动程序等会怎么样?
非常感谢、
Robert
[引用用户="Robert Girard"]1. 您建议通过您提供的链接访问 SYS/BIOS 下载的方法被视为"独立"版本、而不是直接通过 CCS 访问的版本?
具体取决于您拥有的 CCS6版本。 我给出的链接是"独立"SYS/BIOS、它可能已经存在于您的 CCS 中。 在 View->Resource Explorer 中查找。 如果您已经有 SYS/BIOS、则无需下载它(除非您需要其他版本)。 您可以在 CCS 中有多个 SYS/BIOS 版本。 Resource Explorer 显示的是最新版本。
[引用 user="Robert Girard"]如果是这样,除了 CCS 之外,还必须执行自动发现以查找安装,其他所有内容是否相同?
只需确定查找并重新启动 CCS 即可。 您可能需要一个不同版本的 XDCtools (请参阅 SYS/BIOS 发布说明以查看您是否有兼容版本)。 XDCtools 随 CCS 一同提供。
[引用 USER="Robert Girard]如果是、我确实看到了 TI-RTOS 的独立版本 、该版本被指定为 C2000兼容->"tirtos_c2000_setupwin32_2_16_01_14"。 与具有 F28069的 C2000实验套件配合使用时、这是否不正确?[/QUERP]
用于 C2000的 TI-RTOS 为 SYS/BIOS +仪表(UIA)+驱动程序(用于 Concerto 器件的 M3侧)+网络堆栈(同样适用于 Concerto 器件的 M3侧)。 您可以使用它、因为它支持所有 C2000器件、但它仅具有 Concerto 示例(hindsight……我们的决定不正确)。 独立的 SYS/BIOS 提供了我们支持的所有 C2000器件的示例。
[引用用户="Robert Girard"]2. TI-RTOS 与 SYS/BIOS 之间的主要区别是什么、因为它与具有 F28069的 C2000实验套件有关? 我假设内核功能基本上是相同的、但 BSP 问题、驱动程序等会怎样?
SYS/BIOS 是一个内核。 TI-RTOS 内核为 SYS/BIOS。 TI-RTOS 是用于 CortexM 器件的更完整的 RTOS。 它具有内核、驱动程序、BSP、堆栈等
供参考。。如果您听说过新的 SimpleLink SDK...it、它是 SimpleLink MCU (CC26xx、CC13xx、MSP432和 CC32xx)的内核(SYS/BIOS 和 FreeRTOS)、驱动程序、示例、堆栈等的组合。 我们没有为 C2000器件制作 SimpleLink SDK 的时间范围。 客户对 controlSUITE 感到满意、如果需要、还可以选择将 SYS/BIOS 添加为内核。
Todd
您好 Todd、
我想现在、这个问题归结于我将要做的工作中的 SYS/BIOS。 驱动程序(USB 设备驱动程序除外)似乎始终不起作用,因此我将使用所有自定义驱动程序为实际设计提供板级支持。 SYS/BIOS 独立版本似乎比 TI-RTOS 中用于 C2000的版本更新版、因此总的来说、接下来的方法是从 SYS/BIOS 6.50中编译工程。
话虽如此、在哪里可以将 TMS320F2806x Piccolo 微控制器的兼容 USB 器件驱动程序堆栈导入到基于 SYS/BIOS 的 CCS 项目中?
谢谢、
Robert