This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:在具有板载 F28069卡的 C2000实验套件的 CCSv6上正确安装 TI-RTOS

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590530/rtos-correct-ti-rtos-install-on-ccsv6-for-c2000-experimenter-kit-with-f28069-card-onboard

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI-RTOS

C2000 TI-RTOS spruhu3d.pdf 文档指定 CCS 应用中心-> CCSv6的 Resource Explorer 提供"TI-RTOS for C2000"、但我看不到它。 CCSv7也是如此。 如果没有、如何安装正确的 TI-RTOS 并将其集成到具有 F28069的 C2000实验套件的 CCS IDE 项目中?

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于非 Concerto C2000器件(例如 F28069)、我们建议您只需获取 SYS/BIOS 而不是 TI-RTOS。 以下是链接: software-dl.ti.com/.../index.html

    安装在默认目录中、然后启动 CCS。 它将发现产品并提示您重新启动。 然后、您可以在 Resource Explorer (或 Resource Explorer Classic for CCS 7.x)中查找 F28069的 SYS/BIOS 示例。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您提供信息。

    问题:

    您建议通过您提供的链接访问 SYS/BIOS 下载的方法被视为"独立"版本、而不是直接通过 CCS 访问的版本?

    如果是这样、除了 CCS 必须执行自动发现才能找到安装、其他所有内容是否相同?

    如果是、我确实看到了 TI-RTOS 的独立版本、该版本被指定为 C2000兼容->"tirtos_c2000_setupwin32_2_16_01_14"。 与 F28069搭配使用的 C2000实验套件是否不正确?

    TI-RTOS 与 SYS/BIOS 在具有 F28069的 C2000实验套件方面的主要区别是什么? 我假设内核功能基本上是相同的、但 BSP 问题、驱动程序等会怎么样?

    非常感谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Girard"]1. 您建议通过您提供的链接访问 SYS/BIOS 下载的方法被视为"独立"版本、而不是直接通过 CCS 访问的版本?

    具体取决于您拥有的 CCS6版本。 我给出的链接是"独立"SYS/BIOS、它可能已经存在于您的 CCS 中。 在 View->Resource Explorer 中查找。 如果您已经有 SYS/BIOS、则无需下载它(除非您需要其他版本)。 您可以在 CCS 中有多个 SYS/BIOS 版本。 Resource Explorer 显示的是最新版本。

    [引用 user="Robert Girard"]如果是这样,除了 CCS 之外,还必须执行自动发现以查找安装,其他所有内容是否相同?

    只需确定查找并重新启动 CCS 即可。 您可能需要一个不同版本的 XDCtools (请参阅 SYS/BIOS 发布说明以查看您是否有兼容版本)。 XDCtools 随 CCS 一同提供。

    [引用 USER="Robert Girard]如果是、我确实看到了 TI-RTOS 的独立版本 、该版本被指定为 C2000兼容->"tirtos_c2000_setupwin32_2_16_01_14"。 与具有 F28069的 C2000实验套件配合使用时、这是否不正确?[/QUERP]

    用于 C2000的 TI-RTOS 为 SYS/BIOS +仪表(UIA)+驱动程序(用于 Concerto 器件的 M3侧)+网络堆栈(同样适用于 Concerto 器件的 M3侧)。 您可以使用它、因为它支持所有 C2000器件、但它仅具有 Concerto 示例(hindsight……我们的决定不正确)。 独立的 SYS/BIOS 提供了我们支持的所有 C2000器件的示例。

    [引用用户="Robert Girard"]2. TI-RTOS 与 SYS/BIOS 之间的主要区别是什么、因为它与具有 F28069的 C2000实验套件有关? 我假设内核功能基本上是相同的、但 BSP 问题、驱动程序等会怎样?

    SYS/BIOS 是一个内核。 TI-RTOS 内核为 SYS/BIOS。 TI-RTOS 是用于 CortexM 器件的更完整的 RTOS。 它具有内核、驱动程序、BSP、堆栈等

    供参考。。如果您听说过新的 SimpleLink SDK...it、它是 SimpleLink MCU (CC26xx、CC13xx、MSP432和 CC32xx)的内核(SYS/BIOS 和 FreeRTOS)、驱动程序、示例、堆栈等的组合。   我们没有为 C2000器件制作 SimpleLink SDK 的时间范围。 客户对 controlSUITE 感到满意、如果需要、还可以选择将 SYS/BIOS 添加为内核。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    因此、我决定使用 CCSv6.2路由的 SYS/BIOS。
    首先、我使用 CCS IDE 安装了 XDCtools、它按预期工作。
    现在、就 SYS/BIOS 安装而言、不是很成功。
    我使用 CCS 应用中心下载了 SYS/BIOS。
    然后,我运行了安装(脱机,不在 CCS 中),该安装可以在 C:\ti\BIOS_6_46_04_53中运行和安装。
    我重新启动了 CCS、并假设在通知新加载项等方面会发生什么情况、但什么都没有。
    我还找了一个菜单项来强制进行发现、但我没有找到任何东西。
    要将其集成到 IDE 中、我需要在 CCSv6中做什么?

    谢谢
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没收到这份答复。 这是否得到了解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我想现在、这个问题归结于我将要做的工作中的 SYS/BIOS。 驱动程序(USB 设备驱动程序除外)似乎始终不起作用,因此我将使用所有自定义驱动程序为实际设计提供板级支持。 SYS/BIOS 独立版本似乎比 TI-RTOS 中用于 C2000的版本更新版、因此总的来说、接下来的方法是从 SYS/BIOS 6.50中编译工程。

    话虽如此、在哪里可以将 TMS320F2806x Piccolo 微控制器的兼容 USB 器件驱动程序堆栈导入到基于 SYS/BIOS 的 CCS 项目中?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何具有用于 F28069的 SYS/BIOS 的 USB 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    我不是指示例代码本身。
    我假设 TI 内部某处有源代码可用于与 C2000或 TMS320F2806x 兼容的 USB 堆栈。
    这是不是正确的吗?

    谢谢
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 堆栈位于 controlSUITE 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美!
    谢谢
    Robert