This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:最大限度地减少 DSP/BIOS 所需的 RAM 资源

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592179/rtos-tms320f28335-minimizing-ram-resources-required-for-dsp-bios

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试最大程度地减少 DSP/BIOS 5.42.02.10所需的 RAM 资源

我的 TCF 是:

utils.loadPlatform ("ti.platforms.ezdsp28335");

/*启用以下 DSP/BIOS 功能。 //
bios.tsketskeManager (prog);

//!graphical config_tool_script_insert_point!

prog.gen(); 

因此、目前根本没有 DSP/BIOS 对象 。

映射文件为:

DSP/BIOS 从 RAM 获取~15%。

是否可以使其变小?

谢谢、

Zvika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是针对.tcf 的吗? 当未在.tcf 中配置内容时、它们仍具有默认值。 如果以图形方式打开.tcf、您可以看到默认值。 堆的大小是多少? 你需要堆吗? 您的堆栈大小(系统和任务)是多少? Look 可以在 CCS 的 ROV (或 CCS 版本上的 KOV...depending)中查看堆栈的峰值。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我使用配置工具打开了 tcf。

    根据该工具、 对于 L03SARAM、 L47SARAM、MSARAM、"在此存储器中创建堆=错误"、堆大小= 0x200

    这是否意味着堆正在消耗资源?

    如果是,如何更改?

    谢谢、

    Zvika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果"在该存储器中创建一个堆"的设置为"False"、则没有堆。