请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在尝试最大程度地减少 DSP/BIOS 5.42.02.10所需的 RAM 资源
我的 TCF 是:
utils.loadPlatform ("ti.platforms.ezdsp28335");
/*启用以下 DSP/BIOS 功能。 //
bios.tsketskeManager (prog);
//!graphical config_tool_script_insert_point!
prog.gen();
因此、目前根本没有 DSP/BIOS 对象 。
映射文件为:
DSP/BIOS 从 RAM 获取~15%。
是否可以使其变小?
谢谢、
Zvika