This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM5517:CCS 在运行演示&quot 时崩溃;使用 C5517&quot 的基于语音的应用的音频预处理系统参考设计;

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606078/tmdsevm5517-ccs-crashed-when-run-the-demo-of-audio-pre-processing-system-reference-design-for-voice-based-applications-using-c5517

器件型号:TMDSEVM5517

尊敬的 TI 专家:

我遇到了以下问题。
[问题]
当我运行"适用于采用 C5517的基于语音的应用的音频预处理系统参考设计"的示例程序时、CCS 崩溃。 在安装了 Carshed 之后、C5517EVM 无法连接到 PC。 我需要重新启动 PC。
您是否曾遇到过相同的问题?

当我运行另一个示例程序时、它可以进行调试和工作。
以防我将我的环境总结如下。
-Windows 7 64位
- CCS 版本:6.2.0.00048
- aer_c55l_cpuv3.3_obj_17_0_0_0
- volib_C55_CPU3_2_1_0_1
- C55_CSL_3.07
- xDAIS_7_24_00_04
- xdctools_3_24_05_48

我附加了我按如下方式构建的程序。

 e2e.ti.com/.../BF_5F00_rt_5F00_bios.zip

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaka-San、

    在 CCSv6.2至 CCSv7.1中运行 C55x 项目时出现问题。

    如果您有 CCSv6.1.3或 CCSv7.2可用、您可以尝试使用相同的项目吗?

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    我可以使用 CCSv7.1运行演示。
    感谢你的建议。

    此致。
    Kaka