请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM5517 尊敬的 TI 专家:
我遇到了以下问题。
[问题]
当我运行"适用于采用 C5517的基于语音的应用的音频预处理系统参考设计"的示例程序时、CCS 崩溃。 在安装了 Carshed 之后、C5517EVM 无法连接到 PC。 我需要重新启动 PC。
您是否曾遇到过相同的问题?
当我运行另一个示例程序时、它可以进行调试和工作。
以防我将我的环境总结如下。
-Windows 7 64位
- CCS 版本:6.2.0.00048
- aer_c55l_cpuv3.3_obj_17_0_0_0
- volib_C55_CPU3_2_1_0_1
- C55_CSL_3.07
- xDAIS_7_24_00_04
- xdctools_3_24_05_48
我附加了我按如下方式构建的程序。
e2e.ti.com/.../BF_5F00_rt_5F00_bios.zip
如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka