This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:IO 电压

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596155/tms320c5517-io-voltage

器件型号:TMS320C5517

您好!

我对 VC5506和 C5517有疑问。

我们的客户正在其系统上使用 VC5506。
但他们计划从 VC5506更换到 C5517、对 C5517 I/O 电压有疑问。
它们希望为 C5517 DVDD 提供3.0V 电压(I/O 电压)

在其系统中、其他外部器件需要3.0V 电压。
因此、它们还为 VC5506 I/O 电压(DVDD)提供3.0V 电压。
3.0V 在 VC5506 DVDD (器件电源电压)范围内、因此没有问题。
VC5506 DVDD 范围为2.7V - 3.6V。

如果它们替换为 C5517、它们是否仍然可以为 C5517 I/O 电压使用3.0V?

根据 C5517的数据表、I/O 电压为1.8V/2.75V/3.3V。
但3.0V 在2.75V 和3.3V 的范围内。

2.75V 范围为"2.48V-3.02V"。
3.3V 范围为"2.97V - 3.63V。

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DVDD 的3.3型号可能介于2.97至3.63V 之间、请参阅 C5517数据手册中的5.2建议运行条件:

     

    但是、如果可能、我建议更改其设计、以便它们使用 DVDD 的典型3.3V 电压。  

    此致、  
    Yordan