请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:TI-RTOS
大家好、我们正在为 AM572x IDK 开发 Linux RT 处理器开发套件环境。 我们正在 将 DSP 和 M4处理器上的 TI-RTOS 应用与 A15上的 Linux RT 操作系统进行集成。 尝试在没有 SPI API 但具有直接寄存器写入的情况下将 McSpi 驱动程序配置到 DSP 上。 我们遇到的一个问题是、PRCM 在启用后大约60us 后关闭。 在关断前,能够在关断前通过示波器上的 MOSI 线路检测芯片选择、时钟和数据。 Linux 正在预制包括 SPI 在内的所有 PAD 寄存器配置。 请提供任何帮助。