This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:DSP McSPI 驱动器 PRCM 关闭

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592225/rtos-am5728-dsp-mcspi-driver-prcm-shut-off

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

大家好、我们正在为 AM572x IDK 开发 Linux RT 处理器开发套件环境。 我们正在  将 DSP 和 M4处理器上的 TI-RTOS 应用与 A15上的 Linux RT 操作系统进行集成。 尝试在没有 SPI API 但具有直接寄存器写入的情况下将 McSpi 驱动程序配置到 DSP 上。 我们遇到的一个问题是、PRCM 在启用后大约60us 后关闭。 在关断前,能够在关断前通过示波器上的 MOSI 线路检测芯片选择、时钟和数据。  Linux 正在预制包括 SPI 在内的所有 PAD 寄存器配置。 请提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。