https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570383/am4372-usb0-host
器件型号:AM4372我们计划使用 usb0作为蜂窝式调制解调器的主机接口。 电池调制解调器使用3.3V 电压。 在之前的设计(不同的 CPU)中使用这个配置、VBUS 被连接至3.3 、而 DP/DM 线路被直接连接至调制解调器接口连接器(没有 vbusdrv 信号)。 查看 AM4372检查清单、因为主机 VBUS 应连接到5V (其中 vbusdrv 用作5V 电源的使能端)。 由于我们的接口(usb0)不需要驱动外部 USB 接口/连接器、我想知道我是否通过以下方式配置引脚、我是否会遇到任何问题:
DP/DM 直接连接至调制解调器连接器引脚
CE 是 NC
ID 接地
DRVVBUS (输出通常连接到5V 电源的 EN)–在我们的设计中,我们不会使用此信号,因此将为 NC/float
VBUS (通常连接到5V VBUS 电源)–我们将通过电容接地(0.1uF)连接到3.3V 电源轨、以驱动调制解调器
根据 AM4372规范,VBUS 可以在0-5.5V (5V 额定电压)之间正常运行--请给出相应的建议