This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:USB0主机

Guru**** 2550770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570383/am4372-usb0-host

器件型号:AM4372

我们计划使用 usb0作为蜂窝式调制解调器的主机接口。 电池调制解调器使用3.3V 电压。  在之前的设计(不同的 CPU)中使用这个配置、VBUS 被连接至3.3 、而 DP/DM 线路被直接连接至调制解调器接口连接器(没有 vbusdrv 信号)。 查看 AM4372检查清单、因为主机 VBUS 应连接到5V (其中 vbusdrv 用作5V 电源的使能端)。 由于我们的接口(usb0)不需要驱动外部 USB 接口/连接器、我想知道我是否通过以下方式配置引脚、我是否会遇到任何问题:

DP/DM 直接连接至调制解调器连接器引脚

CE 是 NC

ID 接地

DRVVBUS (输出通常连接到5V 电源的 EN)–在我们的设计中,我们不会使用此信号,因此将为 NC/float

VBUS (通常连接到5V VBUS 电源)–我们将通过电容接地(0.1uF)连接到3.3V 电源轨、以驱动调制解调器

 

根据 AM4372规范,VBUS 可以在0-5.5V (5V 额定电压)之间正常运行--请给出相应的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VBUS 必须连接到由 DRVVBUS 控制的5V 电源。 如果未在该引脚上检测到有效的 VBUS 电平、USB 将不会在主机模式下工作。 另见 :processors.wiki.ti.com/.../AM437x_Schematic_Checklist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    AM437X 状态的规格:
    USB VBUS 比较器输入的 USB0_VBUS (4)电源电压范围为–0.5 5.25V
    USB VBUS 比较器输入的 USB0_VBUS 电压范围0.000 5.000 5.250 V

    并从清单中:
    *注:对于端口是专用 USB 主机(无 DRD、无设备模式)的情况、允许将 USBx_VBUS 硬接线至实际的 USB 端口5V VBUS 源并将 USBx_DRVVBUS 悬空。

    此外,调制解调器通过 mini-PCIe 接口(符合连接器标准)连接,并且没有 VBUS,唯一的 USB 接口信号是数据线。

    如果、根据规格、VBUS 可以为0-5.25V、则不会将其拉至3.3V 工作电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您误解了 AM437x 规格。 0V - 5.25V 范围意味着引脚可承受此范围内的电压。 但是、VBUS 比较器将根据 USB 2.0规范预期一个有效的 VBUS 电压- 4.4V 至5.25V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、还有一个问题:在我们的设计中、我有5V 电压为 PMIC 供电、用于对 am4372进行电源定序。 这个5V 电压是使用 TI TPS52545器件从15vin 产生的(得到了电源工程师中的一位在这个电路上的极大帮助)--我可以将其用于 VBUS 输入吗? 如果是、让 VBUS 驱动器浮动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好的解决方案是使用类似的电路将5V 电源馈入 VBUS 引脚: