This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1350:无法传递整数值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569605/rtos-launchxl-cc1350-not-able-to-pass-an-integer-value

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

我尝试通过 UART 传递一个整数值、该数值将显示在4位7段显示类型上、但不会显示。 我可以读取和写入它、但无法打印它。 我能够成功传递一个字符值、但整数不会传递。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    [引用用户="Shubham Jindal"]

    我可以读取和写入它、但无法打印它。 我能够成功传递一个字符值、但整数不会传递。

    [/报价]

    这种说法有点令人困惑、您能更详细地解释一下吗?  您是否尝试使用 UART 驱动程序与 PC 上的终端进行通信(uartecho 示例)?  您是否看到数据被正确接收?

    UART_write()获取一个句柄和一个指向要发送的数据的指针。  是否可以确认将整数放入缓冲区并将缓冲区地址作为参数传递?

    您能否发布用于写入数据的代码?

    此致、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    谢谢主席的答复。 我能够弄清其中的错误。 主席先生、您能否告诉我、如何使用 UART 的 Rx 和 Tx 引脚将数据从一个 cc1350发送到另一个 cc1350模块。 请在 cc1350 launchpad 上帮助我进行 SPI 通信。 使用 cc1350模块进行 SPI 通信的语法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    对于 UART、您只需要穿过电缆、以便一个器件的 TX 连接到另一个器件的 RX、而第一个器件的 RX 连接到第二个器件的 TX。   此外、不要忘记器件之间的接地连接。  至于 SPI、我已经在您的其他帖子(链接)中提供了一个示例和信息。

    如果您不熟悉这些串行协议、请访问此处了解一些资源、以便您可以了解 UARTSPI

    此致、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    感谢您的回复。 我没有了解如何在 cc1350中初始化 SPI 以及如何通过 SPI 通信发送数据。 您的任何帮助都将具有巨大的价值。