请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350
工具/软件:TI-RTOS
我尝试通过 UART 传递一个整数值、该数值将显示在4位7段显示类型上、但不会显示。 我可以读取和写入它、但无法打印它。 我能够成功传递一个字符值、但整数不会传递。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我尝试通过 UART 传递一个整数值、该数值将显示在4位7段显示类型上、但不会显示。 我可以读取和写入它、但无法打印它。 我能够成功传递一个字符值、但整数不会传递。
您好、Shubham、
[引用用户="Shubham Jindal"]
我可以读取和写入它、但无法打印它。 我能够成功传递一个字符值、但整数不会传递。
这种说法有点令人困惑、您能更详细地解释一下吗? 您是否尝试使用 UART 驱动程序与 PC 上的终端进行通信(uartecho 示例)? 您是否看到数据被正确接收?
UART_write()获取一个句柄和一个指向要发送的数据的指针。 是否可以确认将整数放入缓冲区并将缓冲区地址作为参数传递?
您能否发布用于写入数据的代码?
此致、
伊曼纽尔