请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350
工具/软件:TI-RTOS
我发现很难使用 SPI 协议进行通信。 有人能帮我解决这个问题吗? 我正在处理 cc1350模块、没有内置示例。 编程中的语法部分。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我发现很难使用 SPI 协议进行通信。 有人能帮我解决这个问题吗? 我正在处理 cc1350模块、没有内置示例。 编程中的语法部分。
您好、Shubham、
附件您可以从某些其他设备上提供的 spilopback 示例中找到源文件和 README.MD 文件。 默认情况下、此示例在您的 LaunchPad 上不起作用、但它将作为有关如何使用 SPI 驱动程序的良好参考。 另外、请花一些时间查看产品的 docs 目录中提供的 SPI 驱动程序 doxygen。 它将提供有关如何使用 API 的有用信息。
e2e.ti.com/.../2021.spiloopback.c
此致、
伊曼纽尔
您好!
您可以在 SPI 文档中找到示例。
您可以浏览 Resource Explorer 或计算机上的:
C:\ti\ \docs
在 docs 文件夹中、打开文档概述 html 页面。
在驱动程序部分下、打开 TI-RTOS 驱动程序运行时 API (doxygen)链接
然后、您可以查看 SPICC26XXDMA.h 文件以获取示例(主设备和从设备)
此致、
米歇尔