This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1350:SPI 通信

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569924/rtos-launchxl-cc1350-spi-communication

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

我发现很难使用 SPI 协议进行通信。 有人能帮我解决这个问题吗? 我正在处理 cc1350模块、没有内置示例。 编程中的语法部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    附件您可以从某些其他设备上提供的 spilopback 示例中找到源文件和 README.MD 文件。  默认情况下、此示例在您的 LaunchPad 上不起作用、但它将作为有关如何使用 SPI 驱动程序的良好参考。  另外、请花一些时间查看产品的 docs 目录中提供的 SPI 驱动程序 doxygen。  它将提供有关如何使用 API 的有用信息。

    e2e.ti.com/.../2021.spiloopback.c

    e2e.ti.com/.../8540.README.md

    此致、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 SPI 文档中找到示例。

    您可以浏览 Resource Explorer 或计算机上的:

    C:\ti\ \docs

    在 docs 文件夹中、打开文档概述 html 页面。

    在驱动程序部分下、打开 TI-RTOS 驱动程序运行时 API (doxygen)链接
    然后、您可以查看 SPICC26XXDMA.h 文件以获取示例(主设备和从设备)

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    感谢您的回复。 我认为这些信息将对我大有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    感谢您的回复。 这个答案将对我大有帮助。