This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E04:热膨胀系数(CTE)-是否不足填充?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605686/am5k2e04-coefficient-of-thermal-expansion-cte---to-under-fill-or-not

器件型号:AM5K2E04

对于低周期焊接疲劳的一阶结构分析、需要估算 BGA 封装或基板的热膨胀系数(CTE)。  这是为了确定  由于 CTE 不匹配而在印刷电路板和组件封装之间的焊料柱内的暴露温度范围内产生的应力/应变。    CTE 失配的幅度和相应 的应力/应变将决定系统是否 存在风险、以及填充材料的应用是否会在工作温度范围内提高结构完整性。  我无法确定封装/基板材料属性、特别是 CTE。  我具有封装材料成分、但 超过一半的材料被定义为"环氧"、通常而言、 这种材料具有非常宽的 CTE 范围。  如果不 对整个封装/基板 CTE 进行表征、则此封装中所用环氧树脂的特定环氧树脂或 CTE 会有所帮助。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cody、

    此讨论应回答您的问题:
    e2e.ti.com/.../1952956

    此外、如果需要、我还会请工厂团队详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    用于创建处理器器件的封装包含多个组件。  它们中的每一个都有一个不同的 CTE。  不能为封装提供单个值。  随附的文章讨论了该主题。

    我已经要求 K2E 中环氧树脂材料的 CTE 值、因为您可以将其用作近似值。  我们最新的 Sitara 处理器器  件包含一个模压混合物、其 CTE 范围为10-13ppm/°C。我希望这一点与之类似。

    Tom

    e2e.ti.com/.../Effective-package-CTE-moire-CPMT-Trans-A-1996.pdf