This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CMEM Linux 实用程序兼容性

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595492/cmem-linux-utility-compatibility

大家好、

我的学生问:

"我正在测试在 Raspberry PI 3上对 Armv8架构使用 Linux 内核4.9 for armv7的情况下使用 CMEM Linux 实用程序(linuzutils_4_10_01_02)的情况。 我运行了配置并查看配置正确的 API,但我没有找到要包含在内核中的 cmem.ko 模块。 我在 README 文件之后编译 cmem.c 程序、并收到许多编译错误。我想问您 、对于任何内核版本、CMEM linuxutils 版本是否与 Raspberry 架构兼容。 或者 在内核模块程序 cme.c 中进行的修改可以实现此兼容性? "

有人可以帮助我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 不支持 Raspberry Pi 和 Linux 内核 v4.9。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    感谢您的回答。
    您能告诉我、他们是否有使用 CMEM 与 Raspberry PI 的可能性或流程?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、您好!

    此论坛支持在 TI 器件上运行的 TI SDK。

    此致、
    Kemal