请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我的学生问:
"我正在测试在 Raspberry PI 3上对 Armv8架构使用 Linux 内核4.9 for armv7的情况下使用 CMEM Linux 实用程序(linuzutils_4_10_01_02)的情况。 我运行了配置并查看配置正确的 API,但我没有找到要包含在内核中的 cmem.ko 模块。 我在 README 文件之后编译 cmem.c 程序、并收到许多编译错误。我想问您 、对于任何内核版本、CMEM linuxutils 版本是否与 Raspberry 架构兼容。 或者 在内核模块程序 cme.c 中进行的修改可以实现此兼容性? "
有人可以帮助我解决这个问题吗?
提前感谢您。