请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 工具/软件:TI-RTOS
你好
我们在新项目中开始使用 C6748芯片。 在 TI 网站上、我们提到了使用 BIOS_c6sdk
我下载了 SDK 并开始测试 PSP 文件夹中的驱动程序示例。 该示例中的所有驱动程序 均使用 GIO 模型实现。 当我查看最新的 DSP/BIOS v6.46用户指南时、它提到 GIO 模型已被弃用、并且与 TI-RTOS 驱动程序不兼容。
是否有适用于 C6748的驱动程序、它们 是否与新的 TI-RTOS 驱动程序框架兼容(如 SPRUHD4中所述)?
如上所述、我开始使用 BIOS_c6sdk、在其用户手册中提到了使用 CCS5.1、对于新项目、建议 将 CCS5.1与 C6748结合使用、还是使用 CCS6或 CCS7等较新平台? PSP 文件夹中的示例是否适用于 CCS6/CCS7?
此致
Ilan