This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:用于 C6748的器件驱动程序和工具

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566210/rtos-tms320c6748-device-drivers-for-c6748-and-tools

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:TI-RTOS

你好

我们在新项目中开始使用 C6748芯片。 在 TI 网站上、我们提到了使用 BIOS_c6sdk

我下载了 SDK 并开始测试 PSP 文件夹中的驱动程序示例。 该示例中的所有驱动程序 均使用 GIO 模型实现。 当我查看最新的 DSP/BIOS v6.46用户指南时、它提到 GIO 模型已被弃用、并且与 TI-RTOS 驱动程序不兼容。

是否有适用于 C6748的驱动程序、它们 是否与新的 TI-RTOS 驱动程序框架兼容(如 SPRUHD4中所述)?

 如上所述、我开始使用 BIOS_c6sdk、在其用户手册中提到了使用 CCS5.1、对于新项目、建议 将 CCS5.1与 C6748结合使用、还是使用 CCS6或 CCS7等较新平台? PSP 文件夹中的示例是否适用于 CCS6/CCS7?

此致

Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    不可以、C6748的基于 GIO 的驱动程序尚未移植到更新的 TI-RTOS 驱动程序框架。

    您应该使用 CCS v5.1。  这是 BIOS_C6SDK 测试的最后一个 CCS 版本。  我认为 CCS v6中的 IDE 更改与上次 BIOS_C6SDK 版本中的工具组件不兼容。

    此致、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。