This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA71XEVM:具有 LG 10.1&quot 的 DRA71XEVM;LCD 面板

Guru**** 2581925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595765/linux-dra71xevm-dra71xevm-with-lg-10-1-lcd-panel

器件型号:DRA71XEVM
主题中讨论的其他器件:DRA71

工具/软件:Linux

大家好、

我的代码库是 Processor SDK Linux Automotive_3.02.00.03并使用 dra71-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.DTB。

由于默认的 AUO 面板 损坏、我想使用 Vayu EVM 的 LG 10.1" LCD 面板作为备用解决方案。 TI 是否有 dra71-EVM-LCD-LG.DTS 可供参考?

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    dra71-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dts 包括 dra7x-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dtsi。 您能否根据尝试创建 dra71-EVM-LCD-LG.DTS
    dra71-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dts、但要包括 dra7x-EVM-LCD-lG.dtsi 并查看其是否正常工作?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。

    下面是我的步骤。 但不幸运的是采用 J6Entry EVM 的 LG 10.1英寸 LCD 面板。

    1.将 dra71-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dts 复制到 dra71-EVM-LCD-LG.dts、然后包含 dra7x-EVM-LCD-LG.dtsi、如下所示。

    ================================================================================

    #include "dra71-EVM.dts "

    #include "dra7x-EVM-LCD-LG.dtsi"

    #include "dra7x-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dtsi"

    /{

        型号="TI DRA71 EVM-LCD-AUO-Display";

    };

    DSS_PORT{

        reg =<2>;

    };

    ================================================================================

    2.重建内核

    3.控制台日志

       www.dropbox.com/.../ProcessorSDK_Linux_3.02_J6Entry_EVM_with_LG_10.1_LCD_Panel

    请在此处提供更多提示。 非常感谢。

    B.R.

    OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    是否可以删除此行并尝试:
    #include "dra7x-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dtsi"

    此致、
    Yordan