主题中讨论的其他器件:DRA71
工具/软件:Linux
大家好、
我的代码库是 Processor SDK Linux Automotive_3.02.00.03并使用 dra71-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.DTB。
由于默认的 AUO 面板 损坏、我想使用 Vayu EVM 的 LG 10.1" LCD 面板作为备用解决方案。 TI 是否有 dra71-EVM-LCD-LG.DTS 可供参考?
提前感谢。
B.R.
OC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yordan、您好!
感谢您的快速回复。
下面是我的步骤。 但不幸运的是采用 J6Entry EVM 的 LG 10.1英寸 LCD 面板。
1.将 dra71-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dts 复制到 dra71-EVM-LCD-LG.dts、然后包含 dra7x-EVM-LCD-LG.dtsi、如下所示。
================================================================================
#include "dra71-EVM.dts "
#include "dra7x-EVM-LCD-LG.dtsi"
#include "dra7x-EVM-LCD-AUO-g101evn01.0.dtsi"
/{
型号="TI DRA71 EVM-LCD-AUO-Display";
};
DSS_PORT{
reg =<2>;
};
================================================================================
2.重建内核
3.控制台日志
www.dropbox.com/.../ProcessorSDK_Linux_3.02_J6Entry_EVM_with_LG_10.1_LCD_Panel
请在此处提供更多提示。 非常感谢。
B.R.
OC