This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129ENCPDT:TI RTOS 中的命令行界面

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591290/rtos-tm4c129encpdt-command-line-interface-in-ti-rtos

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如何在 TI RTOS 中创建命令行界面??? 有可能吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要使用 UART 或 USB?

    UART:查看 UART 回波示例。 可以轻松修改它以支持 CLI。 请注意、所有调试功能都是通过 UART Echo 打开的、因此看起来比需要的大。

    USB:查看 USB 串行示例。 同样、也可以轻松地将其转换为 CLI。

    这是适用于 MSP432的 SimpleLink SDK 的可移植示例中的一个文件。 它使用 UART TI 驱动程序提供简单的 CLI。

    e2e.ti.com/.../6237.console.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    实际上、我想为电路板上的 TI RTOS 应用创建命令行界面。 那么,同样的也可以用于我的目的吗?
    我对此比较陌生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果目标上有内容(如 console.c)、您可以打开 PuTTY (或您喜爱的串行应用)并通过 COM 端口与电路板通信。