请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129ENCPDT 工具/软件:TI-RTOS
您好!
如何在 TI RTOS 中创建命令行界面??? 有可能吗??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
如何在 TI RTOS 中创建命令行界面??? 有可能吗??
是否要使用 UART 或 USB?
UART:查看 UART 回波示例。 可以轻松修改它以支持 CLI。 请注意、所有调试功能都是通过 UART Echo 打开的、因此看起来比需要的大。
USB:查看 USB 串行示例。 同样、也可以轻松地将其转换为 CLI。
这是适用于 MSP432的 SimpleLink SDK 的可移植示例中的一个文件。 它使用 UART TI 驱动程序提供简单的 CLI。