工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我正在处理一个项目、我已经有2个子程序。 基本上、一个程序将数据写入 SD 卡、一个程序将通过 BLE 发送数据、现在我需要编写一个程序来为这两个函数提供数据。 两者都可以通过主函数中的 Task_construct(&task0Struct,(Task_Functr)myTaskFxn、&taskParams、NULL)来调用。 我的问题是:
对于主程序(提供数据)、我只需要调用一次 Task_construction、我可以调用主函数中连接到 Task_construction 的2个函数、或者我是否需要3个具有不同优先级的不同 Task_construction?
Task_params 的堆栈和 STACKSIZE 到底是什么? 我如何估计任务大小?
我对 RTOS 和硬件编程的工作很少、因此非常感谢您提出任何建议和建议。
谢谢、
Henry