请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G02 数据表 SPRS932D 指出、焊球 Y21和 W21是保留的、将保持未连接状态。 但是、K2GEVM 显示它们连接到 TPS22907YZTR 开关。 如果不需要电路板上的额外器件、我更愿意节省这些器件的成本。 您能否确认 Y21和 W21未连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表 SPRS932D 指出、焊球 Y21和 W21是保留的、将保持未连接状态。 但是、K2GEVM 显示它们连接到 TPS22907YZTR 开关。 如果不需要电路板上的额外器件、我更愿意节省这些器件的成本。 您能否确认 Y21和 W21未连接?
您好 Bill、
非常感谢您提供这些信息。
由于我想使用安全器件(不确定我是否了解安全要求)、您能告诉我有关启用 VPP 和 VPP2的控制、时序和定序要求的更多信息吗? 我看到 K2G GP EVM 上有一个开关 U123和一个电平转换器 U122。 最终、开关的使能引脚由来自 BMC 的信号 VPP_EN 控制:VPP_EN 何时置为有效和置为无效? 为什么需要电平转换器/总线开关 U122、考虑到 U3127的 ON 引脚可以采用3.3V 电压? 它是否与电源定序有关?
此致、
Debora