This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:连接焊球 Y21和 W21 (VPP 和 VPP2)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591826/66ak2g02-connection-of-balls-y21-and-w21-vpp-and-vpp2

器件型号:66AK2G02

数据表 SPRS932D 指出、焊球 Y21和 W21是保留的、将保持未连接状态。  但是、K2GEVM 显示它们连接到 TPS22907YZTR 开关。  如果不需要电路板上的额外器件、我更愿意节省这些器件的成本。  您能否确认 Y21和 W21未连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debora、

    如果您看一下 K2G 工业 EVM、您会发现这些焊球可以保持未连接状态:

       

    因此、我的建议是遵循这一本数据手册并 保持 Y21和 W21未连接。  我还在向工厂团队进行确认。  

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、
    仅安全器件需要 VPP 和 VPP2的电压。 K2G GP EVM 旨在支持安全和标准器件。 如果您未使用安全器件、则可以将 Y21和 W21保持未连接状态。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您提供这些信息。

    由于我想使用安全器件(不确定我是否了解安全要求)、您能告诉我有关启用 VPP 和 VPP2的控制、时序和定序要求的更多信息吗? 我看到 K2G GP EVM 上有一个开关 U123和一个电平转换器 U122。 最终、开关的使能引脚由来自 BMC 的信号 VPP_EN 控制:VPP_EN 何时置为有效和置为无效? 为什么需要电平转换器/总线开关 U122、考虑到 U3127的 ON 引脚可以采用3.3V 电压? 它是否与电源定序有关?

    此致、
    Debora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、
    通常、我们不会在论坛上提供有关安全器件的信息。 请联系您的 TI FAE 以获取安全器件的数据手册。 该信息应在该文档中找到。
    此致、
    Bill