This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA626:DRA628PC7IZKQ1:如果 MMC2的接口可以支持 eMMC MTFC4GACAANA 启动

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602852/linux-dra626-dra628pc7izkkq1-if-the-interface-of-mmc2-can-support-emmc-mtfc4gacaana-start

器件型号:DRA626

工具/软件:Linux

你(们)好

TI 的专家、  我使用了 DRA628PC7IZKQ1  

我想知道 MMC2的接口是否支持  eMMC MTFC4GACAANA 启动

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我已将您的问题转交给 MMC 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    我已检查 JEDEC 规范并确定 eMMC v4.5与 DRA62x 启动操作兼容(3.0V SDR 向后兼容时序)。 已注意到 DRA62x 是针对早期 eMMC 器件的规范、因此请参阅 TRM 第4.7.4章 ROM 代码存储器和外设引导- MMC/SD 卡、了解 eMMC 器件应具有的正确寄存器设置和文件系统、以便 ROM 能够成功访问。

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的寿味

    非常感谢。

    您的意思是 DRA628可以支持 eMMC v4.51引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、我认为 DRA62x 器件可以从 eMMC v4.51引导。 这些版本应该向后兼容。 您应该识别 v4.51附带的附加功能(与 v4.3相比)、并记住您不能使用这些功能。

    另请注意、DRA62x MMC Linux 驱动程序基于 v4.0

    processors.wiki.ti.com/.../TI811X_PSP_04.07.00.02_Feature_Performance_Guide

    另请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../434147
    e2e.ti.com/.../429461

    e2e.ti.com/.../341570
    e2e.ti.com/.../230879

    此致、
    帕维尔