工具/软件:Linux
你(们)好
TI 的专家、 我使用了 DRA628PC7IZKQ1
我想知道 MMC2的接口是否支持 eMMC MTFC4GACAANA 启动
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
你(们)好
TI 的专家、 我使用了 DRA628PC7IZKQ1
我想知道 MMC2的接口是否支持 eMMC MTFC4GACAANA 启动
非常感谢
Joseph、
我已检查 JEDEC 规范并确定 eMMC v4.5与 DRA62x 启动操作兼容(3.0V SDR 向后兼容时序)。 已注意到 DRA62x 是针对早期 eMMC 器件的规范、因此请参阅 TRM 第4.7.4章 ROM 代码存储器和外设引导- MMC/SD 卡、了解 eMMC 器件应具有的正确寄存器设置和文件系统、以便 ROM 能够成功访问。
谢谢、此致、
石尾
您好、Joseph、
是的、我认为 DRA62x 器件可以从 eMMC v4.51引导。 这些版本应该向后兼容。 您应该识别 v4.51附带的附加功能(与 v4.3相比)、并记住您不能使用这些功能。
另请注意、DRA62x MMC Linux 驱动程序基于 v4.0
processors.wiki.ti.com/.../TI811X_PSP_04.07.00.02_Feature_Performance_Guide
另请参阅以下 e2e 线程:
e2e.ti.com/.../434147
e2e.ti.com/.../429461
e2e.ti.com/.../341570
e2e.ti.com/.../230879
此致、
帕维尔