请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC2560
工具/软件:TI-RTOS
安装 CCS7.1.0.00016后,我尝试在应用中心找到用于 cc32xx 的 TI-RTOS。
但在应用中心屏幕上、显示"Resource Explorer"。
但在 Resource Explorer 中 ,我可以看到的所有 RTOS 都是用于 MSP430、CC2560、TivaC....的 RTOS。
没有适用于 cc32xx 的 TI-RTOS。
请告诉我可以在哪里下载并安装它。
非常感谢...