This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200-LAUNCHXL:适用于 cc32xx 的 TI-RTOS

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591995/rtos-cc3200-launchxl-ti-rtos-for-cc32xx

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC2560

工具/软件:TI-RTOS

安装 CCS7.1.0.00016后,我尝试在应用中心找到用于 cc32xx 的 TI-RTOS。

但在应用中心屏幕上、显示"Resource Explorer"。

但在 Resource Explorer 中 ,我可以看到的所有 RTOS 都是用于 MSP430、CC2560、TivaC....的 RTOS。

 没有适用于 cc32xx 的 TI-RTOS。

请告诉我可以在哪里下载并安装它。

非常感谢...